This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:并行驱动两个变压器

Guru**** 2533610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/986702/sn6501-drive-two-transformer-in-parallel

器件型号:SN6501

大家好、

我 对 这一议题还有进一步的怀疑,希望你能够如此友好地解决这一问题。

我了解到、当推挽式变压器初级绕组或布线阻抗存在轻微不平衡时、输出开关吸收更高功率的电阻将增大、并恢复平衡。

如果两个并联变压器(T1)中的一个完全匹配两个初级变压器、但另一个(T2)不匹配、会发生什么情况? 开关的 RDS 正温度系数是否会在变压器 T1的磁通量中造成不平衡、变压器 T1的两个初级完全匹配?

是否需要向变压器制造商申请绕组的最低匹配要求?

提前感谢您的回答。

此致
Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您发帖到 E2E!

    是的、您对输出开关加热以纠正小磁通不平衡的理解是正确的。 如果两个变压器连接到 SN6501的开关引脚、则通过每个变压器的电流总和将相应地加热 D1或 D2 FET、这意味着如果一个变压器存在轻微的不平衡、 连接到此1/2变压器和1/2变压器并联的输出 FET 将升温、从而略微降低两个变压器上的电压。 这将在另一个输出 FET 上重复、直至找到新的平衡点供两个变压器运行。

    我们确定的与 SN650x 器件配合使用的变压器的时序要求是 V-t 积。 只要变压器满足 SN6501的 V-t 产品要求(对于5V 应用、大于9.1v-us)、我们就不会因为开关而出现问题、即使变压器是并联的。 请彻底测试您的系统、并告知我们您有的任何其他问题。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢 您的快速反馈!

    我担心的是、这种" RDS 加热控制"可以处理两个初级绕组之间的失配程度、因此可以要求变压器制造商提供保证。 在变压器的数据表中、只有 VT 产品、但没有关于初级绕组匹配程度的规格。 为什么这不是问题? 也许 转换器会处理10%的初级电感值差异、或者变压器结构不可能(太多)存在10%的差异?  

    测量流入 TRAAS 引脚2的电流。 当 Q1或 Q2导通时、我看到不同的 Imax 值、这是 由于两个主要宽连接的不同阻抗造成的吗? 我应该如何评价这种情况是否可以或太多?

    您还说这种效应可以纠正 极小的磁通失衡、 转换器中没有电流或电压模式等其他控制、以避免磁通走漏?   

    感谢您的支持、我 对推挽式转换器没有任何经验。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    不用客气! 变压器的制造通常是为了严格平衡变压器1/2绕组并保证其数据表中的所有参数。 尽管变压器制造商和制造商甚至零件之间的数字各不相同、但10%的差异似乎太大。

    Q1导通时与 Q2导通时、您会看到哪些电流值? 使用的是哪种变压器器件型号? 如果可能,请分享您的系统的原理图进行评估--如果您不想在此主题上发布原理图,请随时向我发送连接请求。

    我们的 SN6501没有任何防止或防止大磁通失衡的功能、而我们的 SN6505器件具有短路保护和热关断功能、可在磁通失衡变得非常严重以至于变压器饱和时保护自身免受损坏、 在这种情况下、可以将其 EN 引脚切换为低电平以关闭 IC、从而停止变压器中的任何开关。

    请告诉我您有任何后续问题、我期待您按照以上要求提供信息。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您直接与我联系、分享您的原理图以及电压和电流波形。

    根据我们的讨论、虽然在此系统中连接两个变压器会导致变压器引脚上的电压和电流波形看起来不对称、但 Rds-on 温升确实会补偿 T1和 T2在连接时的组合不平衡。

    我们建议您在预期的负载电流和温度条件下测试此系统、以确保可靠运行并留有裕度。 如果变压器在数秒内未饱和、则不应在相应条件下饱和。

    如果需要、请使用此窗口右上角的红色和黄色按钮发布新问题或相关问题、以继续此对话。


    谢谢!
    Manuel Chavez