This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:电路变热

Guru**** 2969650 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS32, SN55LVDS31, ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/984258/isow7840-circuit-getting-heated

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件:SN55LVDS32、 SN55LVDS31、

您好、先生、

我将 SN55LVDS32线路接收器用于我的项目、

我已通过隔离器 IC ISOW7840FDWER 连接到数据采集系统的输出信号、

在我测试线路接收器 IC 时、隔离器 IC 正在加热。

我有一个来自线路驱动器 IC SN55LVDS31的输出、并且我已连接到线路接收器进行测试。

您知道原因吗?

感谢 您的宝贵建议。

e2e.ti.com/.../ISO.PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您发帖到 E2E! 请告知我们以下信息、以便我们理解:

    • 连接到 ISOW7840F 的信号或电源是否超出了其建议的工作条件或绝对最大工作条件?
    • ISOW7840在上电后或在特定事件或测试后是否会立即升温?
    • 如果可能、请确认 ISOW7840F 器件达到的温度


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否分享 Manuel 为帮助客户调试问题而请求的信息?
    此外、我还有以下问题。

    1. 我知道客户 PCB 包含一个线路接收器(SN55LVDS32)、该接收器连接到 ISOW7840、然后 ISOW 的输出连接到可能包含 MPU 或 FPGA 的数据采集系统。
    2. 为了向线路接收器提供差分信号、您使用的是要应用于客户 PCB 的线路驱动器 IC (SN55LVDS31)输出。 SN55LVDS31不是客户 PCB 的一部分、仅用于测试。
    3. 请确认以上两点是否准确。 此外、请务必帮助我们了解 ISOW7840两侧的器件原理图、即线路接收器和数据采集系统。
    4. 我还需要知道 ISOW VISO 输出上的负载。 我还假设两个 ISOW 器件的 VISO 引脚未连接在一起。
    5. 请说明 ISOW 测试的环境温度是多少、客户在 ISOW 器件上看到的温度是多少。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    谢谢你。 我的答复如下。

    电源处于建议的电压电平、为3.3V
    仅在执行回路测试时 IC 加热。
    3.测量有点困难。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您对 Manuel 发布的问题的意见。

    [引用 userid="423996" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/984258/isow7840-circuit-getting-heated/3638721 #3638721"]仅在执行回路测试时 IC 加热。[/quot]

    您能否详细说明回路模式到底意味着什么? 由于该器件在一个方向上具有所有4个通道、因此我不太确定这里的回路模式是什么意思。

    [引用 userid="57858" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/984258/isow7840-circuit-getting-heated/3638338 #3638338"]
    • 我知道客户 PCB 包含一个线路接收器(SN55LVDS32)、该接收器连接到 ISOW7840、然后 ISOW 的输出连接到可能包含 MPU 或 FPGA 的数据采集系统。
    • 为了向线路接收器提供差分信号、您使用的是要应用于客户 PCB 的线路驱动器 IC (SN55LVDS31)输出。 SN55LVDS31不是客户 PCB 的一部分、仅用于测试。
    • 请确认以上两点是否准确。 此外、请务必帮助我们了解 ISOW7840两侧的器件原理图、即线路接收器和数据采集系统。
    • 我还需要知道 ISOW VISO 输出上的负载。 我还假设两个 ISOW 器件的 VISO 引脚未连接在一起。
    • 请说明 ISOW 测试的环境温度是多少、客户在 ISOW 器件上看到的温度是多少。
    [/报价]

    此外、请帮助回答上述问题并分享所需信息、以便更好地理解问题并更快地解决问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我没有收到您关于上述问题的回复。 我希望这个问题是由根源引起或解决的。 我将继续并将该线程标记为已解决。

    但是、如果问题未得到解决、请务必共享上述请求的信息、以便帮助客户调试问题。 请注意、我们需要所有要求的信息才能更好地理解问题、并相应地提出建议、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koteshwar,

    谢谢你。

    我现在无法从客户处获得回复。

    您可以先关闭此 TT。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar,

    我昨天收到了客户的回复。

    可以帮助我再次检查吗?

    还是创建新的 TT?

    我已经连接了线路驱动器和接收器连接、详细说明了它是如何发生环路的。
    同时仅测试接收器的隔离器 IC 会加热。
    接收器和驱动器都位于同一系统中、
    测试的目的是在开始实际测试之前确认接收器 IC 是否正常工作。
    回路测试通过后、接收器将连接到 UUT。

    Thanks.e2e.ti.com/.../Line-driver-and-reciever-Loop-back.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您跟进并提供连接详细信息;我们可以继续此主题的对话、您也可以使用此窗口右上角的黄色"提出相关问题"按钮发布任何其他问题。

    在原理图中、连接的两个数字隔离器的 Viso 是什么? Viso 和信号引脚的负载对我们的理解很重要--我们的客户能否在器件过热时分享所使用的 Viso 引脚和信号线的波形?

    确保隔离器和线路驱动器器件的输入电源均保持稳定、并且除了信号和 GND 连接外、PCB 之间没有短路。 还请提供测试这些器件时的环境温度水平、以及两个 ISOW7840器件在这种发热期间的温度变化(如果可能)。


    谢谢、
    Manuel Chavez