This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412DWEVM:ISO1412DWEVM:输出幅值

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412DWEVM, ISO1412, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/986808/iso1412dwevm-iso1412dwevm-output-amplitude

器件型号:ISO1412DWEVM
主题中讨论的其他器件: ISO1412ISO1042

技术支持工程师:

我今天收到了 ISO1412DWEVM 套件、并测试了输出

并看到400kHz 纹波叠加在输出端(Y、Z)上、而不是预期的直流电上

请参阅随附的图片。

这 是正常的吗?

100kHz200kHz @ D500kHz @ D1MHz @ D

此致

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:


    感谢您与我们联系!

    从第一幅图中可以看出、输出 X 和 Y 摆动至5V。

    该振幅表示引脚 X 和引脚 Y 之间没有端接

    请按照 EVM 用户指南的表2所述在 J2上连接跳线。

    该跳线在引脚 X 和引脚 Y 上启用120欧姆端接

    400kHz 纹波可能是反射或电源噪声的结果、自

    ISO1412不会生成400kHz 信号。 请绘制引脚 X 的信号

    和引脚 Y 之间的时间。 波形应与相似

    用户指南中所示的波形。

    如果您仍然看到400kHz 纹波、请绘制相对于 GND2的 Vcc2图

    使用良好的探头验证噪声是否与 Vcc2耦合。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred:

    在上述情况下、我打开了跳线、如果没有跳线、纹波就会最差。

    400kHz 纹波可能是反射或电源噪声的结果<<<

    我考虑到了同样的事情、并且监控了 Vcc2、它在空闲时是坚如磐石的、但一旦我将信号注入(D-GND1)、Vcc2就会产生400K 的纹波

    我使用的是

    BK 精密9130三路输出可编程直流电源。

    Tektronix TDS 2012c

    在我看来 、初级侧会以某种方式导致另一侧耦合的纹波。

    我至少要等到下周才到办公室、我将上传更多照片。

    我正在设计使用另一个 ISO 系列 ISO7341、ISO1042的产品、它们没有这个问题、并且一直在完美工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供的其他信息! 我期待您下周收集的数据。

    能否检查直流电源的电流限制? 是否可以将其设置为至少100mA?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred:

    请参阅下面捕获的更多数据。 纹波看起来与输入频率成正比。

    我已经使用100K-500kHz、Vcc2、Y、带和不带端接跳线进行了测试。

    BK Precision 9130电源设置为5V、最大电流设置为1A。

    当我使用 Din 导轨 Micron 5V 6A 电源时、结果相同。

    您认为我的开发板有缺陷吗?

     100K Hz、Vcc2、Y 端接跳线打开

     100K Hz、Vcc2、Y 端接跳线关闭

     200kHz、Vcc2、Y 端接跳线打开

     200kHz、Vcc2、Y 端接跳线关闭

     300K Hz、Vcc2、Y 端接跳线打开

     300K Hz、Vcc2、Y 端接跳线关闭

     400k Hz、Vcc2、Y 端接跳线打开

     400k Hz、Vcc2、Y 端接跳线关闭

     500K Hz、Vcc2、Y 端接跳线打开

     500K Hz、Vcc2、Y 端接跳线关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、我几分钟前的回复被标记为垃圾邮件...

    我想我一次上传的图片太多了。

    让我再试一次...

    我使用100kHz-500kHz 测试了该单元、似乎纹波直接按输入频率变化。

    我监测了 Y、Vcc2<<相对于 GND2、带和不带端接跳线。

    BK Precision 9130电源设置为5V 1A 最大电流。

    我使用了另一个 DIN 轨电源 Micron 5V 6A、结果相同。

    您认为我有缺陷的评估板了。

     100kHz Vcc2 Y 跳线接通。

     200kHz Vcc2 Y 跳线打开。

     300kHz Vcc2 Y 跳线打开。

     400kHz Vcc2 Y 跳线接通。

     500kHz Vcc2 Y 跳线接通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     100kHz Vcc2 Y 跳线关闭

     200kHz Vcc2 Y 跳线关闭

     300kHz Vcc2 Y 跳线关闭

     400kHz Vcc2 Y 跳线关闭

     500kHz Vcc2 Y 跳线关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您捕获和分享图解!

    纹波频率似乎不会与输入频率成比例地直接缩放。

    对于100kHz 和200kHz 的输入频率、纹波频率为400kHz。

    当输入频率为300kHz 时、它上升到大约600kHz、

    输入频率为400kHz 和500kHz 时为1MHz。

    因此、纹波频率不会与输入频率成比例缩放。

     

    通过能够将1A 电流连接到 Vcc2的电源、

    考虑到 ISO1412消耗的电流远低于1A、它应该非常稳定。

    此外、您还可以在 连接到电源的连接器上进行探测。

    连接器是一个良好的导体、 电压应非常稳定。  

    因此、我们不应在 Vcc2上看到高幅度纹波。

    请提供以下图表吗?

    将 Vcc1连接到电流至少为1A 的电源。

    1. 在输入 D 设置为高电平时探测 Vcc1。
    2. 使用100kHz 至500kHz 的输入 D 切换和100kHz 的频率阶跃来探测 Vcc1。
    3. 在输入 D 设置为高电平时探测 Vcc2。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred:

    请参阅以下内容:

    1.在输入 D 设置为高电平时探测 Vcc1。

     VCC 保持常亮。

    2.用100kHz 至500kHz 的输入 D 切换和100kHz 的频率阶跃来探测 Vcc1。

    3.在输入 D 设置为高电平时探测 Vcc2。

    我将 GND1和 GND2短接在一起以获得两个读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您是否有另一个可以重复测量的 EVM 板?

    我能否通过 TI.com 上的电子邮件与您联系、以便在需要时向您发送另一个 EVM。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    根据我们的一致性、我们将向您提供新的 ISO1412 EVM。

    我将此 TT 标记为已解决。  

    此致、

    Alfred