This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测试期间的 JTAG 隔离

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO7741, SN6505B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/987345/jtag-isolation-during-testing

主题中讨论的其他器件:ISO6741ISO7741SN6505B

尊敬的团队:

我的汽车客户要求在电动汽车双逆变器测试期间使用 JTAG。 他们 正在寻找一些可与 JTAG 接口一起使用的高 CMTI 隔离解决方案。 我们的数字隔离器是否支持 JTAG? 您能告诉我我们的最佳解决方案吗?

感谢您的支持。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的参与。
    JTAG 接口使用标准逻辑信号、因此、标准数字隔离器也可用于隔离 JTAG。 ISO6741/ISO7741或这两个系列的任何其他通道型号应满足客户要求。 如果 CMTI 是一项关键要求、则应建议使用 ISO7741、因为它具有更高的 CMTI 规格。

    我是否可以知道客户 CMTI 要求是什么? 您能告诉我是否有任何其他针对客户应用的关键规格吗?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的快速回复、这正是我需要了解的内容。 我已经发布了客户到目前为止告知我的有关此套接字的所有内容、但如果他们有任何更具体的要求、我将会向您回复。

    我猜这属于电源论坛、但客户也在寻找一种隔离式电源解决方案、用于提供隔离式栅极驱动器电路、该电路兼容 SiC 和 GaN–高 CMTI、并支持 ASIL D 功能安全。 遗憾的是、我目前没有更多详细信息、但如果您考虑到器件型号或参考设计、这也是非常欢迎的。

    再次感谢您的支持、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的参与。

    关于隔离式日期驱动电路的隔离式电源解决方案、基于 SN6505B 的解决方案是理想选择。 对于基于 GaN 和 IGBT 的设计、许多栅极驱动参考设计都使用 SN6505B 来实现隔离式电源解决方案。 请参阅以下列出的示例参考设计、谢谢。

    https://www.ti.com/tool/PMP20637

    https://www.ti.com/tool/PMP40690


    此致、
    Koteshwar Rao