This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5500EVM:OEVM 板级配置文件和光绘文件

Guru**** 2813225 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5500EVM, ISO5451, ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/986547/iso5500evm-isoevm-board-files-and-gerbers

器件型号:ISO5500EVM
主题中讨论的其他器件: ISO5500ISO5451ISO5851

大家好、 我需要 ISO5500EVM 板级配置文件作为参考。 无法在 TI 网站上找到它们。 请在 这方面帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ISO5500是一款非常旧的器件、我们不推荐在新设计中采用。 供应有限、价格很高。  

    我们强烈建议您使用 ISO5451/ISO5851。 它们的成本比 ISO5500低得多、但与引脚等效。 我们可以为这些器件提供最佳支持。  

    请在此处查找同样具有可用设计文件的 EVM。  

    https://www.ti.com/tool/ISO5851EVM

    最好

    Dimitri