This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:ISO7742-Q1问题

Guru**** 2958460 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985969/iso7742-q1-iso7742-q1-questions

器件型号:ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7742

大家好、

我的客户 正在使用 ISO7742F-Q1。 对于 ISO7742F-Q1、您是否有更详细的 IIH、IIL 信息。

IIH 的最小典型值是多少。

IIL 的最大典型值是多少。

IIL、IIH 的最大典型值是多少。 在其他输入电压下?

 

      另一个问题是输入引脚是否开路。 那么输出如何保持低电平? 因为上表中的泄漏电流可能为-10uA。 例如、假设输入电阻为250kohm。 然后10uA*250kohm=2.5V。 这不是特定的输入。 那么、输出将不确定?

 

      谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    感谢您的联系。

    关于 IIH 和 IIL、ISO7742输入是具有极高输入阻抗的 CMOS 输入、因此电流将远小于10µA Ω。 但 µA 10µA 上拉/下拉电阻器、它们可能会产生几 μ A 的电流(<1 μ A)。

    由于这些电流非常小(小1000倍)、并且与器件的总体功耗相比微不足道、因此输入引脚的最小和典型电流值将不重要。 因此、我们不对最小电流和典型电流进行器件表征、而是引用最坏情况下的值。
    请务必告知我、客户是否有任何特定原因或问题担心这种电流。

    关于输入引脚悬空状态的另一个问题、请注意、10µA μ A 不是实际输入电流、而是可能进入输入引脚的最坏情况电流。 实际电流将取决于施加的实际输入电压。

    如果输入引脚悬空、则 IIH 或 IIL 将为0µA μ A、因为没有电流流入或流出输入引脚。 由于 ISO7742F 有内部下拉电阻、因此输入引脚将保持在接近0V 的水平、因为会向引脚施加电压。 因此、输出将按照数据表的功能表中的说明进入低电平状态。

    我希望这澄清了你的疑问,谢谢。



    此致、
    Koteshwar Rao