This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:用于半双工

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1452, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985850/iso1452-utilizing-for-half-duplex

器件型号:ISO1452
主题中讨论的其他器件: ISO1450

您好!

您能否告诉我 ISO1452是否也可用于半双工?

ISO1450支持半双工、但客户希望采用 ISO1452来支持全双工和半双工。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、通过将 Y/Z 引脚连接到 A/B 引脚、ISO1452可以在半双工模式下使用、而不会出现任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao