This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:EMC 咨询

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7741, ISOW7741DFMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985520/isow7741-emc-inquiry

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件:ISOW7841、、

您好!

你好。

我们的客户想知道、与 ISOW7841相比、较新的 ISOW7741是否会有改进。

期待您的输入。 谢谢你。

此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    是的、ISOW7741比 ISOW7841有了显著改进、尤其是在辐射发射方面。 请参阅以下 ISOW7741相对于 ISOW7841的改进摘要。

    参数

    ISOW78xx

    ISOW77xx

    封装

    16-DW

    20-DFM

    负载电流(mA) 5in5out

    130

    110

     典型效率(5in5out)

    53.

    45.

    独立的逻辑和电源转换器电源

    否

    是的

    铁氧体磁珠选项

    否

    是的

    10mA 负载下的 Viso 精度(5Viso)

    4.7V 至5.43V

    4.75V 至5.25V

    输出电容为10uF 时的纹波(mV pk-pk)

    80mV

    24mV

    I/O 电压支持最小值

    3.3V

    1.71V

    电源转换器启用/禁用

    否

    是的

    我还在下面复制 ISOW7741DFMEVM 发射测试结果。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao