This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220M:在电源转换器反馈环路中将光耦合器替换为数字隔离器

Guru**** 2817595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985321/iso7220m-replacing-optocoupler-with-digital-isolator-in-power-converter-feedback-loop

器件型号:ISO7220M

我一直使用 Webench 电源设计器来设计 这个原理图Webench Schematic、它使用 UC1842J 将标称12伏输入转换为50伏输出。 它是隔离式的、其中一部分隔离涉及一个连接了 O1的光电隔离器。 如果可能的话、我想用 ISO7220MDR 代替它、因为它的辐射耐受度是我项目总体设计规格的一部分。 我的背景绝对不是电力电子产品、因此我将会在这方面稍微处于不利地位。 在我看来、在这个电路中、光耦实际上更多地关注电流而不是电压、我不确定如何为此目的配置 ISO7220、或者是否可以配置。 我最初的猜测是将光耦的输出阳极交换为输出 VCC、将光耦的输出阴极交换为输出信号。 但是、高侧使我完全迷路了。

为了尝试澄清上述内容、我要问的基本问题是、能否在链接的原理图中使用 ISO7220M 代替光耦合器、如果是、如何使用、如果不是、我可以改用其他的雷达(ISH)组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您发帖到 E2E! 在大多数数字信号应用中、TI 的数字隔离器(如 ISO7220M)可用于替代光耦合器。 然而、在这种情况下、通过光耦合器 LED 的变化电流产生的模拟行为似乎有助于控制 UC1842J、而 TI 目前没有一个能够复制该行为的隔离器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。


    尊敬的、
    Manuel Chavez