This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:如何实现基于数字隔离器的 CAN 接口

Guru**** 2611885 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, TIDA-00893, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/984293/isow7841-how-to-implement-can-interface-with-digital-isolator-based

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: TIDA-00893ISOW7741

如何使用基于 ISOW784x 系列的数字隔离器实现 CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaseen、

    感谢您的参与。
    由于 ISOW7841只是一款数字隔离器、因此它仅接受和输出 CMOS 逻辑数字信号。 它可与 CAN 收发器配合使用、以实现隔离式 CAN 解决方案。 请参阅 TIDA-00893参考设计、该设计使用 ISOW7841和 CAN 收发器实现隔离式 CAN 解决方案。

    我还提供了一个指向应用手册的链接、该手册介绍了如何选择隔离式 CAN 解决方案、并提供了指向 TI 网站上 CAN 收发器页面的另一个链接。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00893

    https://www.ti.com/lit/pdf/slla386

    https://www.ti.com/interface/can-lin-transceivers-sbcs/overview.html

    ISOW7841是我们具有集成直流/直流转换器的第一代器件、我们现在拥有第二代器件 ISOW7741。 我建议您使用 ISOW7741、该器件在总体上显著改善了辐射发射性能。 谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISOW7741

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    我们正在使用 TCAN1042HGVDQ1器件、该芯片是否支持安全协议?

    此致、

    亚西恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaseen、

    我认为 TCAN1042只是一个在物理层工作的收发器、不方便任何与软件相关的协议。 需要在 MAC 层中工作的 MCU 中实现协议。
    要获得有关 CAN 收发器的更准确答案、请在以下链接的"接口论坛"中发布您的 CAN 收发器问题。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum

    此致、
    Koteshwar Rao