This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7730:将 NC 引脚(引脚6)连接到 GND

Guru**** 2611935 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985075/iso7730-connect-nc-pin-pin-6-to-gnd

器件型号:ISO7730

您好!

我的客户正在考虑将4通道(4:0)数字隔离器替换为 ISO7730。
虽然他们使用的是4通道版本、但实际上只使用3通道。
现在引脚6直接连接到 GND,因为它们不使用此通道,也不想更改布局。

ISO7730的引脚6现在是 NC 引脚。
是否可以将 ISO7730的该引脚6 (NC)直接连接到 GND?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    感谢您的联系。
    是的、客户可以直接将引脚6 (NC)连接到 GND、而不会出现任何问题。 NC 引脚在内部未连接到任何电路、因此我们预计在将其连接到 GND 时不会出现任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao