This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:更换 Si860x

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/984646/iso7720-replace-si860x

器件型号:ISO7720
主题中讨论的其他器件: ISO1640

您好、E2E、

我知道 TI ISO7720可以替代 Si860x 吗? 或者有其他建议。 谢谢

https://www.mouser.tw/datasheet/2/368/Si860x-1666303.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    Si860x 是具有双向隔离通道的 I2C 隔离器系列、其中 ISO77xx 是单向数字隔离器系列。 我们的产品系列中确实有 I2C 隔离器、可直接替代 Si860x。 请查看 ISO1640并向客户建议相同的方法。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao