This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720-Q1:RIO 条件(隔离电阻)参数

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/983506/iso7720-q1-vio-condition-of-rio-isolation-resisrance-parameters

器件型号:ISO7720-Q1

大家好、

我想在某种情况下确认 ISO7720QDRQ1的 Rio 参数的 VIO 测试条件。

关于数据表中的 Rio 参数、它已经在 VIO=500V 下进行了测试。  

- VIO 条件设置为500V 的原因是什么?   它是否取决于任何绝缘标准规定的条件?

-在高于500V 的 VIO 电压下,RIO 电阻如何变化?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、IEC 和 VDE 标准中规定了 VIO = 500V、例如 DIN VDE V 0884-11 、用于测量 Rio。

    RIO 测试用于确保隔离栅在高电压应力后完好无损。

    如果您在隔离栅上略微增加 VIO、那么 Rio 不应改变、但如果您将 VIO 增加得太多、那么它本身就会成为高压应力事件、并且可能会损坏隔离栅并降低 RIO 值。 但在这一点上、它不是诊断测试、而是高电压应力事件。 )

    我希望这澄清了你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我还有一个来自客户的关于数据表上 RIO 规格的问题。

    客户想知道 RIO 与当前规格相比有何变化。 当 VIO 约为1200V 时、VIO=500V。

    如果 VIO=1200V、  RIO 是否会显著下降?

    您对此有什么意见吗?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIO 是隔离栅上的电阻、当 VIO 从500V 增加到1200V 时、它不应改变。 只有 在通过跟踪实现物理变化或隔离栅受损时、电阻才会变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    请就 以下问题提供建议。

    最初、客户希望了解的信息是处于未通电状态的输入侧和输出侧的直流绝缘耐受电压。

    Q1:ISO7720QDRQ1的电压是多少?

    Q2:数据表中的 VIOWM 参数列表中有637Vdc 规格。 这是否可以视为客户要求的处于非通电状态的绝缘直流耐受电压?   如果是、我们可以将此637V 作为直流绝缘耐受电压来回答 客户 的问题。

    此致、

    H.Someno

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、637V 直流电压可用作直流绝缘耐受电压。 此器件可在其寿命(> 20年)内轻松保持此电压。