This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410 P2P ADM2483BRWZ 能否直接连接?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/983279/iso1410-can-iso1410-p2p-adm2483brwz-directly

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件: ISO1500

大家好、

 ISO1410 P2P ADM2483BRWZ 能否直接连接?  

TI 解决方案是否与 MAX2202X 引脚相同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的联系。

    是的、ISO1410与 ADM2483BRWZ 引脚对引脚兼容、但 PIN7上只有一个差异、即 ADM2483的 PV 和 ISO1410的 NC。 器件 ADM2843要求 PV 引脚在加电期间被驱动为低电平、以避免 A/B 引脚上的一些抖动。 虽然 ISO1410没有任何此类限制、并且无需 PV 引脚在 A/B 上保持无抖动的数据传输 因此、它不会在内部连接到器件、并命名为 NC (未连接)。

    因此、将 ADM2483替换为 ISO1410应该可以。 即使客户应用已实现某些 PV 逻辑、将此类信号应用于 ISO1410也不会影响器件、并且将继续工作而不会出现任何问题。

    请参阅下面 ISO1410优于 ADM2483的几个优势。

    • 支持3.3V 和5V 总线电源
    • 支持更宽的逻辑电源电压
    • 更高的隔离规格、包括 VISO = 5kVrms、VIOWM = 1.06kVrms
    • 30kV HBM ESD
    • 16kV IEC ESD
    • 总线上支持更大的共模电压
    • 更高的工作温度(-40C 至125C)
    • µs CMTI (>85kV/μ s)

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的大力支持。

    另一个问题, MAX2202X 如何处理?

    TI 解决方案是否与 MAX2202X 引脚相同? 或类似的解决方案  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉、我没有回答您对 MAX2202x 的问题。

    我们没有适用于 MAX2202x 系列的 P2P 器件、但 ISO1410应满足大多数 MAX2202x 规格、但采用不同的封装。 我们还有 ISO1500、这是一款采用较小封装的 RS-485隔离器、客户可能对此感兴趣。 请检查是否可以使用这些器件中的任何一个。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao