This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:连接到 ISO1430芯片末端的120欧姆电阻器的功率是否会影响通信?如何选择一般功率?我们希望在生产时替换该电阻器。 您认为它会产生不良的效率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/983120/iso1430-would-the-power-of-the-120-ohm-resistor-connected-to-the-end-of-iso1430-chip-affect-the-communication-how-to-choose-the-power-in-general-we-want-to-make-a-replacement-for-this-resistor-when-we-are-producing-now-do-you

器件型号:ISO1430

连接到 ISO1430芯片末端的120欧姆电阻器的功率是否会影响通信?如何选择一般功率?我们现在要在生产时替换该电阻器。 您认为它将原来的0.25W 更改为0.125W 会对通信完成产生不良影响吗?它是否可更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    端接电阻器的额定功率不会影响系统的通信或信号完整性。 但是、端接电阻器应具有适当的额定功率、以便在不过热的情况下正常运行。

    以计算额定功率

    P = VOD^2/R

    在典型条件下、VOD 为4.2V、电阻为100 Ω。 请注意、对于120欧姆、VOD 略高。

    P = 4.2^2/120 = 0.147mW

    如您所见,即使在典型条件下,终端电阻器的功耗也大于0.125W。

    对于 VOD <= 5.5V 的最坏情况(VOD 小于最大电源)

    P <= 5.5^2 /120 <= 0.252 W

    总之、我不建议将电阻器的电阻器额定功率更改为0.125W、而是将其保持为0.25W  

    此致、

    Dushmantha