This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:TPS7A2450DBVR

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/983074/sn6505a-q1-tps7a2450dbvr

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:THS4081

Manuel

正在寻找能够处理12-15V 输入、提供5.2V 输出以驱动具有多个隔离式输出的 SN6505的 SOT-89封装 LDO?  运行 SN6505的5.2V 总电流小于100mA

此外:是否有用于将5.2V 转换为-5V 的电荷泵的 TI 器件? THS4081 VSS 电源的输出电流小于3、A。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的发帖! 由于我主要使用 SN650x 器件、因此我将允许 LDO 团队推荐满足此需求的器件。 请确认要求是:

    VIN = 12V - 15V
    VOUT = 5.2V
    I_OUT =<100mA

    可使用多个 SN6505器件或单个并联多输出变压器或变压器的 SN6505器件创建多个隔离式输出。 请确保每个 SN6505隔离的最大功率不超过5W、并且通过 SN6505灌入的电流不超过1A。

    可使用负载电流和变压器匝数比:I_PRIMARY = I_LOAD x 匝数比来估算通过 SN6505的灌电流大小。 对于多个输出,总计 I_primary 将是每个电流的组合(I_load1 x 匝数比1)+(I_load2 x 匝数比2)... 等等。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

     LM317L 是一款非常出色的线性稳压器、可满足您的要求。  它是一款3端器件、可提供高达100mA 的电流、并且可使用外部电阻分压器在1.25V 至32V 的电压范围内调节输出电压。 它提供3种不同的 SOT-89封装选项。 请仔细查看器件、如果需要、请随时提出更多问题。

    此致、

    Edgar Acosta。