This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:ISO1044B,VCC2的最大负电压是多少?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/982783/iso1044-iso1044b-what-is-the-maximum-negative-voltage-of-vcc2

器件型号:ISO1044

我们将在 VCC2上进行测试、它将在6uS 下为-1.1V、它是否会损坏芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6561902:

    感谢您与我们联系!

    Vcc2的绝对最大额定值为-0.5V 至6V、如下图所示。

    任何低于-0.5V 的电压都有可能损坏器件。  

    此致、