This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:稳定运行的最低 VCC1

Guru**** 2782495 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1430, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/981254/iso3088-minimum-vcc1-for-stable-operation

器件型号:ISO3088
主题中讨论的其他器件: ISO1430ISO1450

大家好、我正在将 ISO3088设计到一个应用中、其中 VCC1将由3.3V 标称值的 LDO 输出供电、但绝对最小值为3.0V。  我知道 ISO3088的建议最小工作电压为3.15V、但可以通过3V 电压供电吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    感谢您与我们联系!

    ISO3088的建议 Vcc1电压范围为3.15V 至5V。 数据表中的数据是使用此电压范围进行表征的。 因此、当该器件的工作电压超出建议的电压范围时、我们无法保证其性能。

    我建议使用最大数据速率为50Mbps 的 ISO1450。  它的 Vcc1可支持1.71至5.5V、并且是 ISO3088的引脚对引脚对引脚。 如果您的系统数据速率低于12Mbps、则可以考虑 ISO1430。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议!  ISO1450似乎能很好地满足我们的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    这是我的快乐!  

    此致、