This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:输出信号不正确

Guru**** 2820645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/980818/isow7821-the-output-signal-is-incorrect

器件型号:ISOW7821

你(们)好

测试输入信号正常、它是一个大约20ms 的下拉电阻、但输出 信号不正确、下面的图1是输入信号、FIG2 是输出信号信号、是什么原因?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您的联系、很遗憾听到这个问题。

    为了更好地了解问题并帮助调试、请分享以下信息。

    1. 您可以分享客户原理图吗?
    2. 您是否知道问题是否仅发生一次或是否反复发生?
    3. 是否知道在重新为设备供电后它是否正常工作?
    4. 您能否让客户再次测试该器件、并在同一屏幕截图中同时监控输入、输出、VCC 和 VISO 全部四个参数?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我想检查您是否收到了我在上一篇帖子中请求的信息。 请提供有关此信息的帮助、以便我可以帮助您调试该问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    由于我没有听到您的声音、我希望您能够解决这个问题。 我将继续并将该线程标记为已关闭。 如果您仍面临此问题、请使用请求的信息回复。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao