This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:ISO7731DWR VDD 电源电流@ 9600或38400波特率

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/981724/iso7731-iso7731dwr-vdd-supply-current-9600-or-38400-baud-rate

器件型号:ISO7731

您好、支持团队  

请允许我帮助您检查 ISO7731DWR VDD 电源电流 @ 9600或38400波特率、因为 D/S 仅显示值@ 1MHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    对于低于1Mbps 的数据速率、电源电流变化不大、对于9600和38400波特率、请使用1Mbps 数据。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao