This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:确认是否可以将 ISOW7841用作以太网绝缘体?

Guru**** 2613405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO1640, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/981506/isow7841-confirm-if-is-it-possible-to-use-isow7841-as-an-ethernet-insulator

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISO1640ISOW7741

大家好、

客户能否将此 ISOW7841 用作以太网绝缘体?
请告诉我、这样他们就可以使用此芯片大规模生产他们的产品。

谢谢、

Jonathan
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    以太网端口通常使用端口附近的磁性元件进行隔离、因此我们看不到许多要求以太网隔离的请求。 如果客户仍然希望进一步隔离这些信号、则可以隔离 MCU 和以太网 PHY 之间接口中的信号。 这些信号分为 MII/RMII 和 MDIO/MDC (串行管理)两个部分。 MII/RMII 信号可使用单向数字隔离器进行隔离、而串行管理信号像 I/O 一样是双向 I2C、它们需要双向隔离器。

    ISO77xx 和 ISO67xx 等数字隔离器可用于隔离 MII/RMII 信号、而 ISO1640可支持串行管理引脚隔离。

    如果您希望使用具有集成直流/直流转换器的数字隔离器、我建议您使用 ISOW7741、这是 ISOW7841的第二代器件。 ISOW7741可提供更好的发射性能、数据通道还支持1.8V 运行电压、MII/RMII 通道可能需要此电压。

    如果客户对此有任何疑问、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您对此主题的支持以及您共享的重要信息。

    客户现在想确认 是否可以在 PHY 和连接器之间使用 ISOW7841、而不是在 MCU 和 PHY 之间使用? 还是在技术上可以做到这一点?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您分享更多信息。 PHY 和连接器之间的以太网接口线使用 ISOW7841或任何其他单端数字隔离器无法支持的差分信令。 这些器件也不能驱动长以太网电缆。 因此、无法使用这些隔离器中的任何一个在 PHY 和连接器之间进行以太网隔离。 我也没有任何替代器件可供选择。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao