This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241C:输入阈值与 VIH 和 VIL

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/981466/iso7241c-input-threshold-vs-vih-and-vil

器件型号:ISO7241C

您好、E2E、

表1 (第25页)中显示的输入阈值与 ISO724x d/s 中第7.3节(第9页)中显示的 VIH 和 VIL 有何不同?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    第25页的表1中给出的输入阈值是器件针对 TTL 和 CMOS 器件的实际阈值、而 VIL 和 VIH 是建议的应始终施加的低输入电压和高输入电压。 通过遵循 VIL 和 VIH 电平、始终确保器件正确读取输入电平。

    器件中实现的实际输入阈值将介于 VIL 和 VIH 电压电平之间、以确保为建议的 VIL 和 VIH 电平提供足够的裕度。 客户应始终根据 VIL 和 VIH 建议施加输入电压。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao