This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:用于隔离式 SPI 接口的 ISO1432

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/979294/iso1432-iso1432-for-isolated-spi-interface

器件型号:ISO1432
主题中讨论的其他器件: ISO6741

您好!

ISO1432是否可用于隔离式 SPI 接口?

我是说、如果我想使用 ISO1432 (作为隔离器+差分收发器)发送 MOSI 和接收 MISO 信号。

是否可以像这样使用 ISO1432?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    是的、这是可能的。 ISO1432是一款收发器、通过将 TTL/CMOS 逻辑电平转换为与 RS-485兼容的差分信号或反之、它的工作方式与电压电平转换器类似。 由于该器件只是一个收发器、不涉及任何协议、因此大多数协议可在通过差分电气接口连接的 MCU 级别实现。

    许多客户使用差分线路驱动器/RS-485收发器进行远距离 SPI 通信、并且能够做到这一点、而不会出现任何问题。 因此、在将 ISO1432用于 SPI 通信方面也不应有任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    我还想补充一点、如果您尝试连接的两个 SPI 节点位于同一电路板上或位于非常靠近的两个不同电路板上、则可以使用 ISO6741等数字隔离器来隔离 SPI 接口。 如果 SPI 节点距离很远、则使用隔离式差分线路驱动器或隔离式 RS-485收发器。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到你的声音。

    基本上、我将使用具有 SPI 和/或 I2C 总线的背板接口为 PLC 模块组帧设计、以实现模块内通信。

    您提供的信息将对我有所帮助。

    也可接受进一步的建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    我现在更好地理解您的要求。 对于 PLC 中的模块之间的背板通信、RS-485或 LVDS 通信非常适合并广泛使用。 在 RS-485总线上使用 SPI 也是一样的、因此也不会成为问题。 应该可以使用这两种方法中的任何一种、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao