This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:过载导致的 EMI 噪声

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/980785/isow7841-emi-noise-due-to-overloading

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: SN6505B

您好 TI 团队  

继续讨论与问题相关的主题: e2e.ti.com/.../954520

我们意识到、我们消耗的电流超过隔离器可以提供的电流(约250mA)、从而使组件过载。  由于实施3 ISOW7841不是最佳解决方案、我们想知道是否有任何其他 IC 解决方案可以提供标准 EN-60601所要求的相同隔离特性、但能够提供系统所需的电源。

感谢您的关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您与我们联系并分享您使用负载约为250mA 的器件 ISOW7841。 正如您提到的、ISOW 不支持250mA 的电流、而是仅在 VCC 为5V 时支持130mA、在 VCC 为3.3V 时支持75mA。 我看到您使用的 ISOW7841具有3.3V 输入和3.3V 输出电压配置、在此配置中它只能支持大约75mA 的电流。

    遗憾的是、250mA 的电流过高、无法使器件在同一封装中运行并能够在热支持下运行。 因此、在该封装中、我们没有任何能够支持250mA 的器件。 我们拥有具有外部变压器的器件、可支持高达1A 的输出电流。 请务必查看 SN6505B 数据表和 EVM、该数据表还列出了可与 SN6505B 轻松搭配使用以获得各种输出电压和电流配置的各种变压器。

    由于 SN6505B 以低得多的开关频率运行、因此您也不应看到任何辐射发射问题。 请告诉我此器件是否符合您的要求、如果您有任何其他问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar  

    SN6505B 解决方案似乎适用于我们的应用。 我们将获取一些样片并在接下来的几天进行测试。

    感谢您的支持。

    Daniel Serrato。