This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:Rx 引脚上的信号输出异常

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/978773/iso3082-signal-output-anomaly-on-rx-pin

器件型号:ISO3082

你好

我们面临与 ISO3082相关的问题。 当数据被发送时、RX 引脚变为低电平是没有明显原因的。

请参阅图中所示的电路图。 1。

图 2显示了数据传输操作期间 RE 和 DE 引脚上的信号。

蓝色:DE

黄色:回复

图 3显示了数据操作期间在 Rx 引脚上传输的数据和信号。

黄色:RX 引脚

蓝色:传输的数据

如需对电路进行任何修改或为避免此问题而需要进行的任何更改、请告知我们。

注意:我们也使用了独立的隔离电路来尝试这种方法、我们的应用最终采用了不同的 IC 集。 问题仍然反复存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrishikesh、

    感谢您与我们联系!

    原理图和 波形之间存在不一致、这让我们感到困惑。

    在原理图中、DE 和 REBAR 连接在一起、但在波形中、DE 和 REBAR 有单独的信号。

    您能否提供以下项目进行澄清?

    请提供一个波形、该波形图显示 了 Rebar 和 R 输出。 请显示每个分段的电压。

    2.请提供清晰显示接线和上拉电阻值的原理图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred

    感谢您的回答。

    随函附上经修订的原理图:

    控制器由3.3V 电压供电、电源(VCC)为5V。



    您请求的波形也随附如下:

    A) Rebar (黄色)和 R (蓝色)

    B)钢筋(黄色)和 D (蓝色)

    C) D (黄色)和 R (蓝色)

    在传输信号时、我们不希望 R 引脚上有任何信号。 数据表中提到、当 REBAR 为高电平时、R 将为失效防护高电平。 但是、我们遇到了这个问题。
    请在这方面为我们提供指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hrishikesh、

    感谢您提供所需的信息。

    根据数据表、"当 RE 为逻辑高电平或保持开路时、接收器输出为高阻抗、VID 的幅度和极性无关。 当收发器与总线断开(开路)、总线线路短路(短路)或总线未主动驱动(空闲总线)时、接收器输入的内部偏置会导致输出失效防护高电平。"

    因此、将 Rebar 设置为逻辑高电平不会将输出(R)置于失效防护高电平、而是会将其置于高阻抗状态。 只有当总线(A 和 B)处于开路、短路或空闲状态时、输出(R)才会处于故障保护高电平。

    当您将 Rebar 设置为高电平时、输出(R)处于高阻抗状态。 只有上拉电阻器上拉输出(R)。 1k 欧姆电阻器的电阻过大、因此输出(R)未达到 Vcc1。 请使用470ohm 电阻器替换1kohm 电阻器、以实现良好的上拉能力。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hrishikesh、

    左侧的 ISO3082将 Vcc1和 Vcc2连接到5V。
    当 REBAR 处于逻辑低电平且输出(R)处于高阻抗状态时、电流从5V 电源流经上拉电阻器。 控制器由3.3V 电源供电。 由于电流从高电压点流向低电压点、因此这会创建一条从 ISO3082的5V 电源通过 IO 二极管流向微控制器的3.3V 电源的路径。 请查看下图中的紫色线、该紫色线说明了从5V 电源到3V 电源的电流路径。 这说明了您提供的第一个波形中输出电压(R)约为3.3V 的原因。

    防止电流从5V 流向3.3V 电源的一种方法是断开 Vcc1和 Vcc2。 然后、将 Vcc1与3.3V 电源连接、将 Vcc2与5V 电源连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alfred。 这解决了我的问题。