This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:ISO7021

Guru**** 2612055 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/980567/iso7021-iso7021

器件型号:ISO7021

在部分的 SLLSFAOB 应用手册中:

9.1.2本质安全 ISO7021支持本质安全(IS)的 IS 应用、并通过 IECEx 和 ATEX 认证。 由于 IEC 60079-11的最低绝缘厚度要求、这些器件目前不支持非 IS 电隔离应用。

9.1.2.1限制计划这些组件经过认证、符合 IEC 60079-0第7版、IEC 60079-11第6版、EN IEC60079-0:2018和 EN 60070-11:2012的要求。 在设备中使用其中一个组件时、该组件应焊接在合适外壳内的 PCB 上、并作为设备进行重新评估。 这些组件的工作温度范围为-55°C 至+85°C 已评估了隔离元件两端的爬电距离和间隙距离、但到其他电路的距离仍由最终设备的用户负责。

UL 请求认证报告、我们是否可以获得一份报告副本或将其直接发送给 UL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! ISO7021经认证可在本质安全(IS)中使用、是 ATEX 和 IECEx 下的应用、相关证书可在其 TI.com 产品页面的"技术文档"部分找到、并链接如下:

    IECEx CSA 20.0012U

    CSANe 20ATEX2090U

    请随时保存并打印您的记录副本或与 UL 共享这些副本。


    尊敬的、
    Manuel Chavez