This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231C:闪烁故障

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/977393/iso7231c-flashing-failure

器件型号:ISO7231C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D

您好、我们无法在一段时间内刷写微控制器 TMS320F28377DPTPQ。

实际情况下、我们使用隔离器(ISO7231CQDWRQ1、ISO7240CFQDWRQ1)(我们参考了 TMS320F28377D LaunchPad)来隔离微控制器接地和 JTAG 接地、因为该控制器用于车载充电器。

最初它在闪烁、我们能够运行系统、但在尝试闪烁几次后、我们会遇到以下错误。

如果我们再次更换隔离器、我们将能够刷写代码、我们在多个电路板中观察到了这一点。 我们无法跟踪隔离器故障的合理性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    是否可以将错误消息重新发布到该主题?

    您是否可以在器件发生故障后探测隔离器输入和输出? 如果您怀疑隔离器受到永久损坏、能否测量故障器件上每个 GND 的引脚电阻以隔离故障位置?

    最后、请注意、这些数字隔离器 IO 引脚仅受到器件级 HBM ESD 的保护。 如果您的系统有暴露的 JTAG 连接器、则系统级噪声可能会瞬变(例如、由于人体意外接触 JTAG 连接器而导致的 IEC ESD)进入隔离器并造成永久损坏。 如果是这种情况、我建议在每个 IO 引脚上添加一个具有1k Ω 串联电阻的5V TVS 二极管。

    谢谢、

    Dushmantha   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到所附的错误图像。

    大家好、我们没有用手接触板和 JTAG、一旦出现此错误、它就不会闪烁、我们也检查了所有引脚的阻抗。 但我们将获得与工作板相同的结果。

    请提供必要的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:

    感谢您提供更多详细信息!

    该错误消息确认一个或多个隔离器 IO 引脚未按预期工作。

    您能否确认无法正常工作的隔离器是否存在永久性损坏? 换言之、无法正常工作的隔离器是否会在一个完整的电源周期后开始工作?  

    正如我在前面的文章中提到的、使用隔离器 IO 波形隔离无法正常工作的隔离器通道会很有用。

    隔离器停止工作的确切条件是什么? 这是在 EMC 测试期间还是在一段时间内正常运行? 您是否在系统中连接和断开 JTAG?

    关于应用详细信息、您能否分享原理图? 您的应用中的数据速率/时钟频率是多少?

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    我想再次与您联系、看看您是否有机会与我们分享有关该问题的更多详细信息、以便我们可以帮助您调试该问题。 正如杜什曼塔已经提到的、我们需要以下信息来了解情况、并据此更好地发布问题的根本原因。

    1. 共享显示 MCU、隔离器和 JTAG 连接器的原理图
    2. 共享 PCB 布局
    3. 让我们知道器件何时发生故障。 是在特定 EMC 测试之后还是在运行任何其他特定测试之后? 了解有关可能导致问题的事件的更多详细信息非常重要
    4. 器件发生故障后、请监控隔离器输入和输出的波形
    5. 监测波形后、如果您在输入之后没有看到输出、则可以对器件进行去焊、然后检查每个引脚的本地 GND 电阻并与我们分享相关信息。

    请务必向我们分享上述信息、以帮助您调试该问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    我希望您能够解决您在刷写 MCU 时遇到的问题、接下来我将关闭此 E2E 主题。 如果您仍然看到此问题、请使用所需的信息回复此帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以共享 MCU 和 JTAG 的 scheamatic 部分。

    要共享布局、我需要检查上级经理的批准。 我将进行检查并告知您。

    我们目前尚未执行任何 EMC 测试、而只是执行 OBC 功能测试。

    我已经检查了每个引脚到其本地接地的电阻、但它没有显示任何到 gnd.e2e.ti.com/.../JTAG_5F00_ISOLATORS.pptx 的短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    感谢您分享原理图。 还感谢您确认在发生故障时不执行任何 EMC。 我们仍然需要了解器件发生故障的确切情况、例如 MCU 闪存过程中的一半、尝试刷写 MCU 时已损坏、或者与器件被视为发生故障的时刻相关的任何其他细节。

    除了 PCB 布局外、请尽可能清楚地回答下面列出的所有问题。 为了让我们能够帮助您进行调试、我必须和您一样了解这种情况。

    1. 共享 PCB 布局
    2. 让我们知道器件何时发生故障。 是在特定 EMC 测试之后还是在运行任何其他特定测试之后? 了解有关可能导致问题的事件的更多详细信息非常重要
    3. 器件发生故障后、请监控隔离器输入和输出的波形。 请检查此项。
    4. 监测波形后、如果在输入之后没有看到输出、则可以对器件进行去焊、然后检查每个引脚到其本地 GND 的电阻、并与我们分享相关信息。 另请注意、对于假定的故障器件和新器件、您从引脚读取到本地 GND 的确切电阻。 这有助于我们将问题缩小到特定的引脚、并有助于更快地进行调试。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    在我等待收到我在上一个帖子中请求的信息时、我还想为您提供一些可能的解决方案、以确定问题的原因。

    由于 JTAG 引脚被连接至一个连接器(JT6)、在这个连接器中、一个调试器有可能被连接至闪存 MCU。 由于引脚暴露在外部噪声拾取中、并且这是一个频繁热插拔的连接器、可能会导致瞬变、因此保护器件引脚不受此类外部噪声的影响可能会完全避免此问题。 您可能可以在连接到 JT6的所有 I/O 引脚上使用额定值适当的 TVS 二极管、并确保 TVS 二极管的击穿电压大于5.5V、钳位电压尽可能小、高于5.5V。

    此外、我注意到与 F28739 LaunchPad 参考设计相比、原理图中存在描述。 该原理图在 VCC1和 VCC2上为两个引脚使用3.3V、而您的原理图在 MCU 侧显示3.3V、而在 JT6侧显示5V。 也许您可以快速将 JT6侧电源更改为3.3V、然后再次测试、看看是否仍然存在任何其他问题。 尝试一下后、请告诉我您的观察结果。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao