This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 工具/ISO7720:ISO7720 IBIS

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/980392/webench-tools-iso7720-iso7720-ibis

器件型号:ISO7720

工具/软件:WEBENCH 设计工具

是否有方法将 IBIS 数据用作 SPICE 数据?

或者、您能告诉我​​内部电路的一些值吗?

① μ A 隔离栅电容器容量
② μ A 参考电压
③ μ A 电阻器值
④ μ A OSC 振荡频率
⑤ μ A LPF 时间常数

此致、bane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bane、

    IBIS 数据可通过支持使用 IBIS 模型的工具用于仿真。 请参阅以下 E2E 帖子、了解有关 IBIS 模型和适用仿真工具的更多详细信息。

    关于所寻求的与器件内部电路相关的其他信息、很抱歉我们将无法提供此信息、因为这是 TI 专有信息。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao