This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:仅 VCC2供电的情况

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/979994/iso1410-only-vcc2-powered-case

器件型号:ISO1410

您好!

我的客户对 ISO1410有疑问。

是否会使器件长时间处于仅由 VCC2供电且 VCC1未通电的状态下、从而损坏器件?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    不可以、长时间仅为其中一个电源 VCC1和 VCC2供电不会损坏器件、因为这仍在数据表规格范围内。 因此、在器件的整个寿命期间为其供电也不会导致任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao