This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:增强型隔离

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/979659/iso6741-reinforced-isolation

器件型号:ISO6741

您好!

我在数据表中看到、该器件的单隔离等级为 UL。 您是否还计划使用增强型隔离? 您的目录中是否有支持增强型隔离的内容?

谢谢、

Mattia Berton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattia、

    感谢您的参与和对 ISO6741的关注。

    增强型隔离的定义可能与一种标准稍有不同、而且与我所知、UL 不定义增强型隔离、仅提供单隔离或双隔离认证。 我将尝试联系我们的标准和认证专家、并在这方面提供更准确的信息。

    TI 的大多数最新隔离器均已按照 VDE 0884-11进行增强型隔离认证、该标准的一个主要标准是具有10kV 的最小浪涌耐受能力、这是对器件进行增强型认证的主要标准。 即、VIOSM 的1.6倍应至少为10kV。 ISO78xx、ISO77xx 和 ISO67xx 是满足此要求的数字隔离器系列。 ISO78xx 是我们的第一代增强型数字隔离器、ISO77xx 是第二代器件、ISO67xx 是第三代和最新一代器件。

    请务必在产品页面的"技术文档"部分查看 ISO77xx 和 ISO67xx 认证、并告知我们这些认证是否已满足您的要求。 同时、我将与我们的认证专家核实我是否可以分享更多有关 UL 认证的信息。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattia、

    正如 Koteshwar 所指出的、我们的所有器件都获得了 UL 1577 "单一保护"认证、但我们也获得了 VDE (DIN VDE V 0884-11) 和多 个 IEC / EN / UL / CSA 标准( 如61010-1、62368-1、60601-1)的"增强型绝缘"认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    因此、我似乎可以使用该隔离器!

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设备需要符合哪个标准、认证 机构是谁?

    最好与您的认证机构核实其要求。