This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742:RTM 计划。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/979711/iso6742-rtm-schedule

器件型号:ISO6742
主题中讨论的其他器件: ISO6741

大家好、

您能告诉我 ISO6742的 RTM 计划吗?
自同一系列的 ISO6741发布以来、这是否即将推出?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的联系。 我们不会在公开论坛上披露我们的产品开发时间表、请就此联系您当地的 TI 代表。
    如果您没有当地的 TI 代表、请告诉我是否可以在您的电子邮件中写信给您以分享更多信息。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao