This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:具有 I2C 的 ISO1432

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/979321/iso1432-iso1432-with-i2c

器件型号:ISO1432
主题中讨论的其他器件: ISO1640

您好!

是否有任何 ISO1432或类似产品(隔离+差分信号)可与 I2C (双向数据)总线配合使用的解决方案?

或者、可以尝试使用 ISO1432进行哪些工作、以便使用 I2C 实现这一目标?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    ISO1432不能用于 I2C、但我们有专用的 I2C 隔离器 ISO1640。 请务必查看 ISO1640、并告诉我这是否符合您的要求、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao