This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:无 Spice 模型、仅 IBIS

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/979154/iso6721-no-spice-model-only-ibis

器件型号:ISO6721

大家好、

`sn`t 的站点、我们发现有一个 Spice 模型、只有 IBIS。 如果有的话、有人能指出该模型吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您发帖到 E2E! 遗憾的是、目前我们没有可用于数字隔离器的 Spice 模型、包括用于 ISO6721的 Spice 模型。 此器件的 IBIS 模型可在 TI.com 产品页面的"设计工具和仿真"部分找到 、也可通过此链接找到。

    如果您对 IBIS 模型或 ISO6721的使用有进一步的疑问、请告知我们!


    尊敬的、
    Manuel Chavez