This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:5V 至5V 隔离式电源

Guru**** 2612045 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1, ISO1042-Q1, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/978681/sn6501-q1-5v-to-5v-isolated-power

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1042-Q1SN6501

您好!

我需要在我的应用中使用5V 至隔离式5V 电源、数据表根据匝数比推荐了具有和不具有 LDO 要求的变压器。

我想知道、在变压器的每秒上没有 LDO 以 达到5V- 5Viso 要求(使用1:1.1变压器)是否存在任何缺点、因为这是一个非稳压输出。

负载工作电流将为5mA 至75mA。

期待很快收到您的回复。 提前感谢。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您与我们联系并关注 SN6501-Q1。

    是的、我们为有和没有 LDO 的情况提供了变压器建议。 由于 SN6501-Q1是一款开环推挽式变压器驱动器、因此输出电压会随负载而发生一些变化。 对于那些输出电压变化是可以接受的并且存在成本和/或空间限制的应用、这是一个很好的解决方案。 如果应用需要经过良好调节的输出电压、我们建议使用 LDO、以便在整个负载范围内对输出进行良好调节。

    除了输出电压随负载变化和较低的输出纹波之外、这两种解决方案之间不应有任何其他差异。 SN6501-Q1解决方案应能够轻松支持5V @ 75mA、而不会出现任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的快速响应。 是的、正如我在特征图中看到的、您对负载和纹波电压变化的看法是正确的。 我还想评估其他应用、例如隔离式 CAN 收发器 ISO1042-Q1。

    在不使用 LDO 时、您是否会推荐此类应用的任何特殊指南? 输出电容器的建议是什么。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我是 Manuel、Koteshwar 团队的一名同事、为 SN6501和 SN6505器件提供支持。 SN6501没有 SN6505器件等软启动、内部电流限制或热关断特性、因此建议 SN6501-Q1使用的最大输出电容为5uF:输出电容为4.7uF、0.1uF、并且此限制范围内的其他值可用于不同的组合以支持隔离负载。

    对于不使用 LDO 的应用、我们没有专门的指导原则、因为这是 SN650x 器件的典型应用、但我们建议输入电源尽可能稳定、以帮助将输出电源保持在严格的容差范围内 (因为它是开环拓扑)。

    SN6501可用于5V 输出配置、以在~1.75W 的组合功率内为 ISO1042-Q1提供额外负载。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel Chavez:

    感谢澄清和支持。

    此致、

    Anand M