This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:与 VCC1&quot 相距最大2mm;如"布局示例&quot 所示;意味着0.1uF 必须在距离 VCC1引脚2mm 的范围内?

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/978653/iso6721-q1-does-2-mm-maximum-from-vcc1-shown-in-layout-example-mean-that-0-1uf-must-be-within-2mm-away-from-vcc1-pin

器件型号:ISO6721-Q1

大家好、  

"布局示例"中显示的"与 VCC1相差2mm 的最大值"是否意味着0.1uF 必须距离 VCC1引脚2mm 的范围内?
我想、VCC1 0.1uF 电容器越靠近、布局或噪声性能越好。

在图9-2和图11-1中、我发现"距离 VCC2最大2mm "。
我只是确认我的理解是正确的。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    是的、您的理解是正确的。 0.1µF Ω 去耦电容应尽可能靠近放置、最好与器件电源引脚(VCC1/GND1和 VCC2/GND2)的距离在2mm 以内。 正如您提到的、电容器越靠近电源引脚、就越有利于器件瞬态性能。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao