This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7342C:ISO7342输入频率扫描

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7342C, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/977930/iso7342c-iso7342-input-frequency-sweep

器件型号:ISO7342C
主题中讨论的其他器件: ISO7742

您好!

我想知道 ISO7342在输入频率扫描时的活动。

 根据数据表图18。  方框图、该器件具有低(DC - 100kbps)和高(100kbps - 25Mbps)频率通道。

我对此有2个问题。

问题1. 扫描输入频率时、是否给器件输出干扰剂量?

问题2. TI 是否在 装运检查中测试输入扫描测试(或某种筛选测试)?

此致、

Matsushita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsushita、您好!

    感谢您联系我们并关注 ISO7342C。 请参阅下面的输入内容。

    [引用用户="G.Matsushita]Q1。 当输入频率被扫描时、请给器件输出毛刺脉冲?[/QUERP]否、当 ISO7342C 的输入数据频率以任何速率或顺序从0Hz 扫描到12.5MHz (25Mbps)时、它们不会产生毛刺脉冲。

    [引用用户="G.Matsushita]Q2。 TI 是否在 装运检查中测试输入扫描测试(或某种筛选测试)?[/报价]否、没有用于测试输入频率扫描器件的筛选或生产测试。 在设计中、对输入信号频率的支持受到了注意和保证、并且器件在开发过程中针对各种输入频率进行了充分的表征和验证。 除此之外、该器件已投入生产超过6年、我们从未听说过任何客户有任何干扰问题。

    虽然 ISO7342C 可以满足您的应用需求、但我也建议您查看 ISO7742。 ISO7742是最新一代器件、其性能几乎在所有规格中都优于 ISO7342C。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San、

    感谢您的支持。

    以防万一、我想使用比 ISO7742更窄的频段、所以我选择了 ISO7342C。

    非常感谢。

    此致、

    Matsushita