This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540-Q1:ISO1540-Q1最大额定值

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540-Q1, ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/978455/iso1540-q1-iso1540-q1-maximum-ratings

器件型号:ISO1540-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1540ISO1640

您好!

在 ISO1540-Q1数据表的绝对最大值表中、它提到两侧的 SDA 和 SCL 线路都不应超过 VDDx + 0.5V

那么、这是否意味着如果 VDD 未通电并且在同一侧存在 I2C 活动、该器件可能会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalhana、

    感谢您发帖到 E2E! 如下面链接的类似线程中所述、当 SDAx 和 SCLx 引脚上存在 I2C 活动且 Vccx 引脚上不存在电源时、ISO1540或 ISO1640器件不会受到损坏。 由于 I2C 不会将数据引脚驱动为高电平、因此只要在两条数据线路上使用上拉电阻器(I2C 要求的)、ISO1540和 ISO1640器件就不会灌入电流。

    下面是类似的主题:


    如果您还希望在选择这两个器件之一时获得帮助、我们推荐使用 ISO1640而不是 ISO1540、因为它包含更新的技术、更好的性能规格和更高的隔离性能。 请告知我们是否可以为您提供其他信息或帮助:)


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!