This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640BDR 最大额定值

Guru**** 2820645 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/978460/iso1640-iso1640bdr-max-ratings

器件型号:ISO1640
Thread 中讨论的其他器件:ISO1540

您好!

 在 ISO1640BDR 数据表的绝对最大值表中、它提到了两侧的 SDA 和 SCL 线路都不应超过 VCCx + 0.5V

那么、这是否意味着如果 VDD 未通电并且在同一侧存在 I2C 活动、该器件可能会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalhana、

    感谢您发帖到 E2E!

    当 SDAx 和 SCLx 引脚上存在 I2C 活动并且 Vccx 引脚上没有电源时、ISO1540/ISO1640器件不会受到损坏。 通过上拉电阻器连接到本地 Vccx 电源、I2C 不会将数据引脚驱动为高电平:它会将数据引脚拉低或完全释放。

    这对于 ISO164x 器件中的热插拔合规性尤其重要。 如果 SDAx 和 SCLx 线路被强驱动为高电平、而不是连接到上拉电阻器、则在没有电源的情况下可能会发生损坏。


    如果您有其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez