This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:建议在第31页使用肖特基二极管

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/977779/iso1212-schottky-diodes-recommended-on-page-31

器件型号:ISO1212

大家好、

在第31页的数据表中、您可以使用4个肖特基二极管组合在双向输入模式下使用该器件。

1、为了澄清这一点、BAT54CLT1G 用于一个封装中的两个二极管、因此数据表应修改为包含 BAT54ALT1G 以表示其他两个二极管-正确吗? 还是 BAT54S -二极管将串联、并且桥可以使用其中一个部件?

2.建议将这些二极管用于器件允许的24V 输入吗? 甚至高达器件允许的最大输入电压(24V - 60V)? 或者、这些是否仅适用于较低的输入电压范围?


谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    来回答您的问题

    1. 你是对的。 如果使用 BAT54CLT1G、除了获得全桥整流之外、您还需要 BAT54ALT1G。 或者、您可以使用2xBAT54S。 我们将研究更新数据表图以反映这一点。
    2. BAT54系列二极管的工作电压为30V。这意味着、如果使用该系列二极管、最大输入范围将限制为30V。 如果需要60V 输入范围、您可以使用 BAS70系列二极管。

    此致、

    Dushmantha