This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:使能功能

Guru**** 2613365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/977617/iso7741-enable-function

器件型号:ISO7741

数字隔离器的输出侧具有使能功能、但输入端没有。 我想知道使能引脚用于输出而不是用于输入侧的原因。  

在竞争器件中、输入端和输出端有两个使能引脚。 有什么好处? 谢谢。

此致

Brian W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的参与。 请参阅以下类似的 E2E 帖子、这将回答您的问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao