This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:隔离电源的功耗

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/977280/sn6501-power-consumption-of-the-isolated-supply

器件型号:SN6501

您好!

我有使用 SN6501驱动器、760390014变压器和 LDO 的5Vin 至5Vout 隔离式电源设计。

在系统睡眠电流评估期间、我们观察到隔离式电源(SN6501+760390014)在空载条件下消耗~14mA 电流。

您能告诉我是否是预期的电流/行为、如果是、如何降低电流/行为。

基本上、我的应用需要大约 uA 的极低电流。

请提前澄清并感谢您。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您与我们联系并对 SN6501感兴趣。

    您看到的电流看起来正常。 我了解您的应用在无负载条件下需要非常低的电流消耗、SN6501将无法支持相同的电流消耗。 隔离式电源解决方案的电流消耗仅为 µA μ A、这并不是很容易实现的、而且我不知道任何器件支持的特性。

    通过使用外部电路和实施、可在空载条件下实现更低的功耗。 请务必查看以下 E2E 帖子、该帖子提供了有关此类实施之一的更多详细信息。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao