This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离模拟信号

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/975964/isolating-an-analog-signal

主题中讨论的其他器件:AMC1311ISO224

大家好、  

我希望隔离一个模拟信号、然后由 ADC 读取。

信号可以从 0到5V 左右。 是否有任何 IC (光耦合器、运算放大器或其他)可以实现此目的?

我不想使用隔离式 ADC、因为电路板上没有任何可用的通信。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我们的 AMC1311将是您开始设计的好地方。 该器件具有高输入阻抗、非常适合电压测量、输入范围为0-2V。 只需使用电阻分压器即可对0-5V 信号进行衰减。 AMC1211是此器件的成本优化版本、两者均具有通过汽车认证的版本。  

    另一种选择是 输入范围为+/-12V 的 ISO224、但该解决方案并不理想、因为大部分输入范围不会被利用。  

    如果您有其他问题、请告诉我。