This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:F 后缀 tPZh 和 tPZh

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/975607/iso7740-f-suffix-tpzh-and-tpzh

器件型号:ISO7740

Team 大家好、我们想进一步了解  "F Suffix"系列确实有助于提高传播延迟的速度、因为它只将 tPZL 从3.2us 降低到17ns、但也将 tPZH 从17ns 增加到3.2us。

提前感谢您的意见。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的联系。
    将输出启用为默认状态只需大约17ns、因为器件的设计速度要快得多。 因此、ISO770F 的 tPZL 将为17ns、而 ISO7740 (不带 F 后缀)的 tPZH 将为17ns。 在将输出启用为非默认状态时、需要大约3.2µs μ s、因此对于 ISO7740F、tPZH 为3.2µs μ s、对于 ISO7740、tPZL (不带 F 后缀)。 使能引脚不能使任一器件的速度更快或更慢。

    如果 tPZL 和 tPZH 时间对您来说至关重要、那么我建议您使用 ISO674x、对于 tPZL 和 tPZH、该器件的典型值均为18.6ns。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao