This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:查找隔离器件

Guru**** 2512375 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/975586/iso7742-looking-for-isolation-devices

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件:ISO6741

您好;

我的设计需要一些隔离;详细信息如下所述。  

UART 接口(RX/TX 信号、高达1Mbit/s 的波特率)和另一个数字同步信号 X (以1MHz 的频率切换,与 UART 无关),这些信号需要连接到另一个完全不同电源域的 PCB。 您会推荐哪种隔离器件?

2. USB 端口将连接到 PC。  您会推荐哪种隔离器件?

非常感谢!

李文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen Li、

    感谢您的联系、请参阅下面我的输入。 谢谢。

    1. 为了满足隔离1Mbps UART 信号和1MHz 数字同步信号的要求、您可以使用 ISO6741。 如果您想说另一个 PCB 由不同的电源轨供电、但其电压电平与初级 PCB 相同、则这不应该是问题。 只需确保两个 PCB 的 GND 彼此相连。
    2. 我们目前没有支持 USB 隔离的器件。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar Rao;

    感谢您提供信息。

    另一个 PCB 的电源电压将不同。 有什么建议吗?  

    此外、ISO6741和 ISO774x 器件之间有何差异? 我们正在寻找高端 ISO 器件、以满足未来的需求、例如更好的 EMI、更高的速度等 成本不是主要考虑因素。 还有其他建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    数字隔离器有两个电源引脚 VCC1和 VCC2。 连接到另一个 PCB 的电源引脚应具有相同的轨电压以进行可靠通信、因为输入信号阈值电平与输入电源电压相关。 如果无法使用相同的电压、则可以考虑在两个 PCB 上使用电压电平转换器、以使其兼容。

    ISO674x 和 ISO774x 之间的差异非常小、ISO774x 的性能稍有差异。 µs 的主要差异包括:数据速率较低的50Mbps、CMTI 额定值较低的50kV/μ s 以及 ISO674x 的隔离电压额定值较低。 如果这些规格很重要、那么您也可以考虑使用 ISO774x。 两个器件之间的大多数 EMC 性能应保持不变。

    ISO67xx 和 ISO77xx 是我们最新的数字隔离器系列器件、因此我建议从这两个系列中的任何一个中选择器件。谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao