This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO-11898标准

Guru**** 2382350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1161021/iso1042-iso-11898-standard

器件型号:ISO1042

大家好、

我的客户对 ISO-11898标准有疑问-

ISO-11898标准是否规定 了 CAN 驱动器/接收器开关特性(TR、TF 等)的测试条件? 或者  它们是否由 TI 指定?

由于我手头没有 ISO-11898文档、您能否与我分享相关的段落?

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    ISO-11898标准建议使用60 Ω 端接电阻器、但未指定任何开关特性测试条件。  您在数据表中确定的测试条件是 CAN 器件的典型测试条件。

    此致、

    Kenneth