This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:'粘滞位#39的影响;问题

Guru**** 2758105 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, ISO1176, ISO1450, ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/972022/iso1176-implications-of-sticky-bit-issue

器件型号:ISO1176
Thread 中讨论的其他部件:ProfibusISO1450ISO1430

数据表的第10.2.2.2节详细介绍了该芯片所谓的"粘性位"问题。 但是、我很难判断这是否适用于我们的应用、因为我不确定此部分的措辞是否正确。 具体而言、这一说法不清楚:

在40Mbps 的信令速率下、每个有效数据位的持续时间为25ns。 在12Mbps 或更低的典型 Profibus 信令速率下、每个有效数据位的持续时间为83ns 或更长。ISO1176可正确设置每个有效数据位的 R 输出。

这是否意味着该问题不会影响低于12Mbps 的通信? 令我感到困惑的是、它之前谈论的是输出在高达30uS 的时间内一直处于错误状态、但这比12Mbps 时的83ns 位持续时间长很多。 这应该是30nS、而不是30us、还是我在这里误解了什么?

我们的产品运行速率仅为12Mbps、因此我们希望了解是否需要意识到此问题并确定其影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您与我们联系!

    第10.2.22节解释了输入噪声可能导致的粘滞位状态。

    情况1显示输入在短时间内不会期望降至负阈值以下。

    ISO1176仍在处理信号的下降沿、但信号已经超过正阈值。  

    因此、ISO1176输出将保持逻辑低电平、因为它没有时间检测信号的上升沿。

    发生这种情况时、输出卡在逻辑低电平、并且仅在30us 内刷新。

    ISO1176基于基于基于边沿的架构。 我们推荐基于开关键控架构的最新 ISO1450。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alfred、您的解释更清晰。

    这可能是高速时的问题、还是会影响任何速度?

    我正努力考虑 ISO1430、但我的一位同事担心、因为他认为某些规格不适合高速 Profibus。 这在另一张机票中有介绍、我很乐意移动、但他采取的方法是不改变、除非我们没有选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    这可能在总线噪声较大时以任何速度发生。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

     好的、谢谢。 希望这将足以证明对 ISO1430的更改是合理的。

     此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

     仅供参考、我找不到更好的报告方法、但 ISO14x0芯片的 CAD 下载似乎不正确。 它们反映了 x2器件、即它们具有 A、B、Y、Z 引脚。

     此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您将此事提请我们注意!

    我已经确认、CAD 下载包含全双工封装、而不是半双工封装。

    我将向我们的 CAD 团队汇报、以纠正和更新封装。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我想为您提供 ISO1430的新 CAD 符号的更新。

    CAD 团队已开始为 ISO1430创建新的封装。  

    我们将于下周年底发布该版本。  

    我会随时向您发布最新消息。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    ISO1430的 CAD 符号已更新、但我们在 TI.com 上遇到了问题。

    IT 团队正在积极努力、尽快在 TI.com 上提供。

    同时、我随此帖子附上了 BXL 文件。 您可以使用 自由阅读器 将其转换为所需的格式。

    e2e.ti.com/.../ISO1430_5F00_DW_5F00_16.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    TI.com 上的新 ISO1430 CAD 符号已更新。

    此致、