This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:电磁抗扰度等级

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/974635/iso7721-q1-electromagnetic-immunity-level

器件型号:ISO7721-Q1

您好、TI、

ISO7721-Q1数据表提到"ISO772x 器件在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时、可提供高电磁抗扰度和低辐射、且具有低功耗特性"。 那么、这种高电磁抗扰度有哪些众所周知的特性呢? 例如与 EN 61000-4-3相关?

此致、

Anjana G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    感谢您深入了解并关注 ISO7721-Q1。

    高电磁抗扰度是指针对许多 EMI 噪声和瞬态测试的许多高性能隔离栅。 其中包括浪涌、ESD、EFT 和辐射抗扰度等。

    对于您根据 EN 61000-4-3标准提出的辐射抗扰度性能问题、ISO7721-Q1满足3级(10V/m)要求、这是我们从客户那里看到的最常见的要求。 另请注意、实际性能取决于整个终端设备及其屏蔽方式。 在很多情况下、我们看到客户报告终端设备级别的性能比10V/m 高得多。

    如果您有任何与 ISO7721-Q1相关的其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao