This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:15MHz 时 SPI 通信将出现错误

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7641FM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/974257/iso7741-spi-communication-will-have-error-at-15mhz

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO7641FM

您好!

我的客户使用 ISO7741作为 SPI 隔离器、  

对于丝印显示01AQ9ST 的批次、10MHz 时钟和15MHz 时钟下的 SPI 通信是正确的。

对于丝印显示 9AATTET 的批次、SPI 通信在10MHz 时正确、但在15MHz 时失败。

原理图如下:左侧是 C2000 MCU、右侧是 ARM。

我们通过从右向左发送从-20000到10000的数字来进行测试、递增每个数据1、然后打印接收到的数据。

我们将发现、仅在15MHz 和 9AATTET 批量 ISO7741时、接收到的数据将是错误的(随机值)。 我们在同一电路板上进行测试、该现象与该器件有关。

我们已经检查了电压轨、它是稳定的。

我们无法找到错误的引脚。

我们测量了 ISO7741的输入和输出、没有脉冲缺失、良好器件和不良器件的输入到输出延迟均在10ns 之内。

因此、我们建议将坏器件发送给 BU 进行分析。

如果您有任何其他建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您的联系。 在我们研究特定大量器件的问题之前、让我们尝试更好地了解问题和应用、以便我们排除应用中出现问题的可能性。

    请注意、凭借 ISO7741支持的传播延迟、您可以预期的最大 SPI 速度为15MHz。 因此、客户正在执行的测试已达到 ISO7741的最大限制。 如果器件或 PCB 上的其他组件/寄生效应导致任何进一步的延迟、则只能实现低于15MHz 的速度。

    由于器件的传播延迟可能因器件而异、因此可以看到、即使在器件外部具有较高延迟的情况下、某些器件也可能达到15MHz、而其他器件可能不符合15MHz。 由于您还说10MHz 与两个器件没有关系、因此它进一步确保了15MHz 由于系统的总体传播延迟而略有故障。

    如果客户希望达到15MHz、则必须严格确保外部延迟最小化。 ISO7741在数据表指定的测试条件下满足15MHz 的要求、但在实际应用中、它在很大程度上取决于外部延迟。 因此、请务必告知客户、问题似乎是由于器件以最大 SPI 速度运行而引起的、并且不可能是任何特定批次的问题。

    如果客户仍然希望器件支持更高的 SPI 速度、则可以查看具有比 ISO7741更低传播延迟的 ISO7641FM。 因此、ISO7641FM 将提供稍高的 SPI 速度。 请注意、除了时序特性外、ISO7741在大多数规格下都优于 ISO7641FM。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao、

    为什么您说15MHz 处于其最大 SPI 速度? 数据表显示它可以支持100MHz 数据速率。

    15MHz 是指 SPI 时钟开关频率。

    良好的器件时钟波形:

    器件时钟波形错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    请允许我澄清为什么 ISO7741的最大 SPI 速度为15MHz。

    ISO7741支持100Mbps 的最大数据速率、这意味着它可以连续传输频率为50MHz (50MHz 时钟= 100Mbps 位流)的时钟。 但 SPI 是双向通信协议、因此往返延迟至关重要。 即、器件在一个方向传输数据、然后在另一个方向接收响应所需的总体传播延迟至关重要、是实现最大 SPI 速度的决定因素。

    因此、最大 SPI 速度可以表示如下、

    f (SPI-max)= 1/[ max (tpHL (max),TPLH (max)* 4]。

    由于对于5V 电源、数据表中的 tpHL (max)和 TPLH (max)的最大值为 ISO7741数据表中的16ns、因此 f (SPI-max)将为15.6MHz。 请注意、这仍然是假定数据表测试条件下的理论数据。 如果 MCU 或外部组件/寄生效应增加了额外的延迟、则所达到的最大 SPI 速度将进一步降低。

    同样、ISO7641FM 的最大 SPI 速度将为23.8MHz。

    我希望这能解释和澄清你的疑问。 请务必向客户讨论并阐明、只有在整个系统不再增加延迟的情况下才能实现15MHz。 由于传播延迟会因器件而异、因此某些器件可能仍然工作、而某些器件可能无法工作。

    另请注意、传输的所有数据和时钟均小于100Mbps、并且 ISO7741不会产生位错误。 但由于传播延迟、MCU 可能会尝试过早或晚一点读取、从而读取错误的数据。 ISO7741没有数据损坏或错误、这与 MCU 软件考虑器件传播延迟更相关。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao