This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:负输出电压应用

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/974326/sn6505a-vout-negative-application

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:SN6505B

您好、先生、

我们是否可以知道 SN650x 系列可以输入+5V 和输出-5V 隔离应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    基于 SN6505A 或 SN6505B 的解决方案可生成隔离式输出、因此输出 GND 基准与输入完全隔离。 因此、如果您将负极端子视为参考点、则正极端子将为+5V。 同样、如果您将正极端子视为参考点、则负极端子将为-5V。 所有隔离式电源解决方案都是如此。

    请参阅下图以了解图片说明、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao