This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:用于 DAC 电源的 ISO1050

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/974246/iso1050-iso1050-for-dac-power-supply

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: SN6505B

  1. 输入电压24V+/-3%

    2个输出0~20V、25mA

    我们希望最大程度地提高 DAC 的能力(包括输出精度、线性度等)。 请确认以下问题:

    1、DAC 电源 VCC、VSS 和 VAA 是否有任何特殊注意事项、是否建议采用任何适当的电源方案?(EVM 使用外部电源)

    2、板上有多个 DAC。 是否需要额外考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解您的问题。 ISO1050是一款隔离式 CAN 收发器、此收发器不包含任何集成电源、因此需要由外部供电。 根据您的描述、您似乎正在寻找一个电源来为 DAC 供电、不确定是否需要隔离电源。

    如果您正在寻找隔离式电源解决方案、则可以查看 SN6505B。
    请务必澄清您的具体需求、以便我们能够更好地帮助您、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao